This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:关于 DIS 高电平和 DIS 低电平响应时间

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915209/ucc21520-q1-about-dis-high-and-dis-low-response-time

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520AUCC21520

您好!

您能告诉我 DIS 高响应时间和 DIS 低响应时间的时间吗?
客户需要最长和最短的设计时间。
如果难以指定时间、请告诉我原因和计算方法。


此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

     数据表的第8.4.1节对此进行了讨论:

    禁用引脚将禁用引脚设置为高电平可同时关闭两个输出。 接地(或保持断开)禁用引脚允许 UCC21520和 UCC21520A 正常运行。 禁用响应时间在20ns 范围内,响应速度与传播延迟一样快。 仅当 VCCI 保持在 UVLO 阈值以上时、DISABLE 引脚才起作用(并且是必要的)。 如果不使用 DISABLE 引脚来实现更好的抗噪性能、建议将此引脚接地、并且建议在将 DIS 引脚与距离控制器相连时使用靠近 DIS 引脚的≈1nF 低 ESR/ESL 电容器进行旁路。

    我们不会为此计时指定最小或最大时间。