This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:关于 ROHA/B 和 RolA/B 规格

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915206/ucc21520-q1-about-roha-b-and-rola-b-spec

器件型号:UCC21520-Q1

您好!

您能告诉我 ROHA/ROHB 和 ROLA/ROLB 的最大和最小值吗?
如果难以指定值、请告诉我原因。
请告诉我如何通过计算或测试来检查最大值和最小值。



此致、
Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    遗憾的是、我们不会指定您要查找的值。

    下面是我们用于测量数据表中所示值的方法:

    电阻测量

    • 强制 VCC 为5V、VDD1和 VDD2为12V
    • 将 INA 和 INB 设置为3.3V
    • 从输出引脚上拉取10mA
    • 测量 VDD 电压
    • 测量输出引脚上的电压
    • 测量输出引脚上的电流
    • 计算 VHI delta = VDD 电压–OUT 电压
    • 计算卢
    • 将 INA 和 INB 设定为0V
    • 将10mA 推入输出引脚
    • 测量输出引脚上的电压
    • 测量输出引脚上的电流
    • 计算 ROL

    如果您有其他问题、请告知我们。