This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:有关电流限制的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915159/lm61460-question-about-current-limits

器件型号:LM61460

在 LM61460中、  

在数据表中、

输出直流最大负载电流为6A。

在"电气特性"中、还有开关的电流限制。

如果电流超过低侧开关电流限制、会发生什么情况?  

如果电流纹波超过8.1A (最大低侧开关电流限制?) 那么会发生什么情况? 该 IC 是否损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第7.3节中、该器件的最大直流额定电流为6A。

    在电气特性表中、指定了电流限值。 这些是命令"信号"的值、即测得的峰值和谷值电感器电流、用于确保器件内在短路条件下的平均功耗较低(例如)。

    确保直流负载电流不超过6A 的最大额定电流、此外、设计人员还必须按照应用部分中所述选择合适的组件、以便在 IC 器件符合数据表标准且不会影响寿命的设计中实现这一目标。