This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.3.1错误消息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ48EVM-560, UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911009/ti-fusion-digital-power-designer-7-3-1-error-message

主题中讨论的其他器件:UCD90SEQ48EVM-560UCD9090AUCD9090

您好、TI 专家

我们购买了 UCD90SEQ48EVM-560并安装了 TI-Fusion-Digital-Designer-7.3.1。 然后将其打开并显示以下消息。

请帮助解决该问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、  

    我们将通过 Fusion 来支持此问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    感谢您试用 TI 解决方案。 尝试以管理员身份安装 Fusion SW。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anne NGO

    您能否为我提供 TI-Fusion-Digital-Power-Designer 的早期版本链接?

    谢谢、此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    GUI 发布时是否有您想要的特定版本或特定的日期范围?

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anne NGO

    感谢您的回复。

    我希望尝试使用通用早期版本、因为当我安装了持续版本7.3.1时、它会显示"加载或运行应用程序库时出错:调用目标引发异常。"  

    那么、您能否帮助检查如何修复它?

    或者、您能否给我一个通用的早期版本、如果它能够成功运行的话。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我相信早期的 GUI 版本不会解决您的问题。 您使用的是什么 Windows 操作系统? 请尝试以下步骤:

    1.卸载 Fusion GUI

    2.首先将"TI-Fusion-Digital-Power-Designer.exe"下载到您的 PC 上。

    3.右键单击"TI-Fusion-Digital-Power-Designer.exe"并选择"以管理员身份运行"

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne NGO

    感谢您的回复。

    我们使用的是 Windows 7操作系统。 单击 "TI-Fusion-Digital-Power-Designer.exe"时、未找到 "Run as Administrator"。

    您能帮您检查一下吗?

    此致。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas

    要在窗口7上以管理员身份安装或运行程序:

    1.导航至程序(.exe)所在的位置。

    2.右键单击程序图标(exe 文件),然后选择“属性”

    3.选择“兼容性”选项卡,然后选择“以管理员身份运行此程序”。

    4.单击确定。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anne NGO

    感谢您的回复。

    我尝试在 Windows 7系统中以管理员身份运行此程序,但它显示了相同的错误消息:  “错误加载或运行应用程序库:调用目标引发异常。”  

     

    请帮助检查是否有任何其他原因。

    谢谢、此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    1.您的车窗操作系统是什么? 它是窗口7 32位还是64位? 什么是窗口版本和操作系统构建?

    2.您是否先卸载软件(并确保在重新安装之前删除整个安装文件夹)并重新安装程序?

    3. 如何运行 Fusion GUI? 从"快捷方式"还是直接从已安装的文件夹? 转至安装文件夹、尝试运行"Fusion Digital Power Designer.exe"、查看其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、安妮

     我们的窗口操作系统为64位

    窗口版本: 6.1.7601 Service Pack 1。  内部版本:7601

    处理器:正版英特尔RegisteredCPU          U2300 @ 1.20GHz,1200 MHz,2内核,2个逻辑处理器

    如果我们卸载并删除安装包文件夹并重新安装它、它仍然不起作用

    从桌面快捷方式或从文件夹进入不能是相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、安妮

     我们的窗口操作系统为64位

    窗口版本: 6.1.7601 Service Pack 1。  内部版本:7601

    处理器:正版英特尔RegisteredCPU          U2300 @ 1.20GHz,1200 MHz,2内核,2个逻辑处理器

    如果我们卸载并删除安装包文件夹并重新安装它、它仍然不起作用

    从桌面快捷方式或从文件夹进入不能是相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    请断开 EVM 板与 PC 的连接、然后 直接从安装文件夹启动 Fusion GUI、并告知我们它是否正常工作。 如果不是、那么错误消息是什么(您说它不是一样的)

    请在您安装的文件夹中列出所有装配体:通常、它位于"C:\Program Files\Texas Instruments\Fusion Digital Power Designer\bin"中。 您的文件夹中可能缺少装配体。 您的 PC 中是否安装了 Microsoft .NET 框架?

    此致、

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否尝试查看 它是否有用?  启动固件和 配置下载工具。 请确保在地址中输入正确的地址。

    字段。  执行该步骤后。 重新启动 Fusion GUI。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、安妮

    断开 EVM 并连接 EVM、结果无法正常工作。从文件夹中输入也不起作用。 错误消息与下图相同

    我已安装 Microsoft.NET Framework 4 Extended 和 Microsoft.NET Framework 4 Client Profile

     "C:\Program Files\Texas Instruments\Fusion Digital Power Designer\bin"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我无法打开此页面、并显示以下错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、安妮

    断开 EVM 并连接 EVM、结果无法正常工作。从文件夹中输入也不起作用。 错误消息与下图相同

    我已安装 Microsoft.NET Framework 4 Extended 和 Microsoft.NET Framework 4 Client Profile

    C:\Program Files\Texas Instruments\Fusion Digital Power Designer\bin"。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    "bin"文件夹中的装配体看起来正常。

    *请确保安装了.NET Framework 4.5,并且设置了“数据”文件夹(在已安装的文件夹中),以便每个人都具有读/写权限。

    为了进行调试、请在启动 GUI 时断开 EVM 板的连接(以消除可能由器件引起的问题)。

    安妮非政府组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、安妮

    非常感谢! EVM 可以与 PC。连接、因为我们下载了 NET Framework 4.5.2版。旧版为 NET Framework 4

    但现在我们有了一个新的问题,我们 无法使用它进行编程,它无法加载到文件中,显示也与官方网站不同

    请帮助解决此问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、安妮

    我想加载 hex 文件以对如何操作进行编程。 以下是我的操作步骤。 请帮助您了解问题所在以及最终图像和数据为何异常?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090A 和 UCD9090是两种不同的产品、它们之间的十六进制文件不兼容。 请确保十六进制文件与器件匹配。

    请参阅第10节迁移指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slva908

    此致

    Yihe