我想知道您是否可以帮助我们、或者在结温方面向我们指明正确的方向。 TPS74401RGW 的估算值。
我们最初测量的器件外壳为~ 93*C 和~2.53W (3.3V 至1V @ 1.1A)。
使用原始的“Theta JC”指标; 我们得到结温。 大约172*C
因此,通过使用“Theta JC”θ 度量,我们将需要使用 DDPAK 部件向前移动,因为这种较小的封装会导致结温超过建议的工作温度150*C (172*C vs 150*C (~22*C 超量))
然后,我们会注意到“psi ψ”。
据此、估算 Tj (结温) 可使用以下方法进行:
ψ JT 为…Ω。 0.4.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps74401.pdf?ts=1590772500775
因此、我们使用 ψ JT 更新的结温 为 :~94*C
总结:
使用这种更新的 μ ψ 方法(与使用 μ θ 相比)、我们可以看到结温得到了显著改善。
ψ= 172*C 与 θ= 94*C ( 78*C 增量)
由于这种明显的温差,我们希望获得 TI 的反馈,了解我们是否正在正确计算此值,或者我们是否可以做任何额外的事情来更好地估算结温,从而确保我们的器件具有高可靠性。