This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2394:申请设计计算器工具

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2394, TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915240/tps2394-request-the-design-calculator-tool

器件型号:TPS2394

你好

我需要  TPS2394的设计计算器工具。

 TI 站点上未找到计算器工具。

您能否提供  TPS2394的设计计算器工具?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    遗憾的是、我们没有 TPS2394的设计表。  TPS2394 是一款用于浪涌控制的基于 di/dt 的旧电流调节模式。   它不提供 FET SOA 保护、适用于低功耗(<250W)和低输出电容(<150uF)应用。 如果 Cout 较大(与高功率输出上的情况类似)。 建议  您改为查看新的 TPS23521。 它具有更先进的浪涌控制(以及非常先进的 SOA 控制)、可以处理更高的功率和更高的 Cout 条件。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、Rakesh