This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:大家好、I#39;m 尝试使用 UCC28070pwr 制作交流/直流 PFC 校正转换器。 我连接了 PCB、您可以看到我的问题是 UCC28070控制器 Vsense

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913659/ucc28070-hello-i-m-trying-to-make-an-ac-dc-pfc-correction-converter-with-ucc28070pwr-i-make-pcb-attached-you-can-see-my-problem-is-that-ucc28070-controller-vsense

器件型号:UCC28070

我连接了 PCB、您可以看到我的问题是 UCC28070控制器。 Vsense 引脚电压降低了2.5伏、我不能增加到3伏。 控制器未启用、不提供输出 PWM。 您能否查看我的 shmetik 图、了解为何未启用控制器且控制器将 Vsense 保持在2.5伏?   e2e.ti.com/.../Interleaved_5F00_v5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VINAC 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VINAC=2V、Vsense =2.5V。 VREF=6伏、 PKLMT=3.8伏。   但控制器 GDA 和 GDB 不提供 PWM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到原理图有问题、您应该有上面 VSENSE 和 VINAC 信号的 PWM 信号。

    检查您的 PCB 是否已按原理图所示进行连接。 可能是构造错误、也可能是 UCC28070损坏。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我多次更换控制器、结果没有改变。 在控制器 Dmax 和 RT 引脚控制器中、PWM 波形为2.8伏。 正如我知道的、直流电压不是 PWM、您对此行为有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。
    正如我说过的、检查您的试验电路板或 PCB 并检查所有连接。
    这是不起作用的原因、您的文档中未显示该原因、只能通过发现找到找到  
    文件与实际执行之间的差异。
    祝您一切顺利。

    此致

    John