请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
对于13节串联电池配置、我将在堆叠实现中使用3个 BQ77915器件。 因此、为了保护整个电池组的温度、我们是否需要103AT NTC 的3个部件?
是否可以使用单个103AT NTC 热敏电阻为整个电池组实现堆叠式 BQ77915。 如果是、应如何配置上部器件的 VTB 和 TS 引脚。
此致、
Shivani Ghorpade
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.