大家好、团队成员!
请告诉我器件的当前保护行为吗?
我在 DS 上读了7.3.3、但不确定我的理解是否正确。
对于短路事件、电流限制为755mA (典型值)。
对于过流事件、电流限制在大约1.2A (图27)。
在这两种情况下、在触发热关断功能之前会限制电流、这是正确的吗?
如果这是正确的、是否有任何公式可以估算热关断发生的时间?
感谢您的支持。
此致、
小岛上的 Kazuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员!
请告诉我器件的当前保护行为吗?
我在 DS 上读了7.3.3、但不确定我的理解是否正确。
对于短路事件、电流限制为755mA (典型值)。
对于过流事件、电流限制在大约1.2A (图27)。
在这两种情况下、在触发热关断功能之前会限制电流、这是正确的吗?
如果这是正确的、是否有任何公式可以估算热关断发生的时间?
感谢您的支持。
此致、
小岛上的 Kazuki
您好、Kitajima-San、
您的理解是正确的。 遗憾的是、热关断将取决于 PCB 布局。 对于一阶、您可以使用 TJA 估算热耗散将发生的功率耗散:
TJ=TA+(VIN-VOUT)*IOUT*TJA
其中:
TJ 是裸片的结温。
TA 是 PCB 环境温度
VIN 是输入电压
VOUT 是输出电压、在本例中为0V
IOUT 是 ISC、电流为755mA (典型值)
PCB 布局有助于降低 TJA、如以下 应用报告中所述。
一旦 TJ 超过热关断阈值、热关断几乎没有延迟。
这是否有助于回答您的问题?