This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:通过外部时钟同步进行 Dmax 设置

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911802/ucc28070-dmax-setting-with-external-clock-sync

器件型号:UCC28070

我们将 SYNC 时钟频率设置为280kHz、Dmax 电阻为42.2k Ω、Dsync 约为30%、但 Dmax 仍 约为90%、未遵循 Rdmax 公式。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    • RT 的值是多少?
    • 您希望实现什么 DMAX 值?
    • 为什么 Dsync 这么高?
    • 您是否使用了数据表中的公式10?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我最近的答复在12天内没有得到答复,我现在假设你在这一问题上取得了一些进展。 我将关闭此帖子、如果您有更多问题、请打开一个新帖子