This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:UCC2818A 的抖动功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911764/ucc2818a-jitter-function-for-ucc2818a

器件型号:UCC2818A

您好、支持团队  

我客户的设计之一是将 UCC2818A 用作 PFC 控制器  

当前设计已将 UCC2818A 与另一个微控制器结合使用。 是否有可将时钟从 MCU 直接馈入 UCC2818A 的方法? 由于 PCB 空间限制、他们希望在微控制器的帮助下实现频率抖动、而不是添加另一个 OPAMP 来创建像传统方法一样的锯齿。

 

您能帮您检查一下、  我 知道一些想法吗?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    如数据表所示、UCC2818A 能够与一个外部振荡器同步

    微控制器到 UCC2818A CT 引脚的外部信号

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队  

    我的开关频率为65kHz。 当我们想从 MCU 馈入该时钟时、您能否从您在下面展示的电路中建议该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 C1的值设为 CT 值的十分之一、并将1N4148部件用于 D1、D2