This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340EVM-148:15V 输出电压问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS55340, TPS55340EVM-148, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912285/tps55340evm-148-problem-with-output-voltage-15-v

器件型号:TPS55340EVM-148
主题中讨论的其他器件:TL431TPS55340TLV431

我们购买了评估板 TPS55340EVM、希望输出电压为15V、输入电压约为12V。 为此、我们安装了基准 TL431并更改了电阻器 R14。 但是、在输出端、只有大约3V。 这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您关注 TPS55340。

    您的负载是什么? 您更改了什么 R14、您是否有 COMP 波形?

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回答和帮助。

    我们拥有原始的 TPS55340EVM-148评估板、无需额外负载。 R14的值是使用 SLVA559至 R14=6.02k (TL431的 Vout=15V 和 Vref = 2.5V)的等式27计算得出的。 COMP 的信号不是波形、它相对恰好是1V 直流。

    谢谢

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您提供相关信息。

    您是否看到任何开关行为(SW 节点电压)? 似乎 COMP 被钳位在低电平。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    请原谅我这么长时间的回答。 是的、COMP 被钳位在低电平。 如 TI 的 PDF SLVA559第9页所述、我们将 TLV431更改为 TL431、以获得所需的15V 更高输出电压。 我们稍后注意到 TLV431和 TL431不兼容引脚、遗憾的是 PDF 中没有不同封装的提示。 在评估板上安装了带手动接线的 TL431后、COMP 上出现信号、输出电压升高。

    之后、立即有一个短暂的烟雾、电源上的电流限制被激活。 遗憾的是、评估板上的输出电容器 C6和 C8仅为10V 类型、TI 文档中未提及这一点。 遗憾的是、由于输出电容器的缺陷、TPS55340发生了故障。  更换 TPS55340和电容器后、评估板工作良好、并在输出端提供所需的15V 电压。
    TPS55340似乎是一款非常好的 IC、但用于评估板的 TI 文档缺少一些线索、这并不是一件好事。
    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候
    Hans
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您的宝贵意见。 我们将努力改进这一点。

    用户指南的表4 BOM 中列出了输出电容额定电压。

    再次感谢您的耐心等待和选择 TPS55340。

    最棒的

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回答并致以亲切的问候

    Hans