This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:从 VCC 汲取电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914991/lm76002-drawing-current-from-vcc

器件型号:LM76002

数据表指出、"不建议"从 VCC 引脚获取电流、但是否有任何关于是否可以接受少量电流的指导原则?  我希望为微控制器提供3.3V 电压。  确切的电流消耗待定、但将小于5mA、可能小于1mA。  

如果需要、我可以使用单独的 LDO、但它很容易使用就在那里的3.3V 输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    考虑到 VCC 为内部控制块提供了一个干净的电源轨、其电压将在 PFM 模式下变化。 如果您有外部负载消耗 VCC 电流、它可能会干扰内部控制块并使直流/直流转换器工作异常。

    谢谢