This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:如何估算预期输出电压?

Guru**** 2527490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915022/lm5163-how-to-estimate-expected-output-voltage

器件型号:LM5163

大家好、

我想知道如何估算正确的输出电压。 我通常使用公式(10)来估算输出电压、但结果偏移量高于图15中的预期值。

我知道这是由 COT 控制所需的 FB 纹波引起的、但我想在评估之前知道。

换句话说、公式(10)的结果是什么? 它只能应用低纹波条件? 例如、低输入电压、CCM...

此致、

Kotaro Yamashita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    公式10忽略纹波注入电压。 因此实际输出电压应增加0.5纹波电压。

    对于纹波电压、如公式25所示、当注入20mV 纹波时、实际输出电压为 K*(1.2+0.01)、K 是反馈电阻器的分频比。

    如果增加纹波注入,输出电压也会升高。

    谢谢