This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023和 TPS61089启动波形

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61089
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914348/tps61023-tps61023-and-tps61089-start-up-waveform

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61089

图1.

              VIN=3.8V、VOUT=4V、5电阻负载

图2.

图1是我测试过的 TPS61023的启动波形、图2是 芯片手册的启动波形。 在比较这两者后、有很大的差异。 原因是什么?

图3.

                       VIN=4V、VOUT=4V、12电阻负载

图4.

 图3是我测试过的 TPS61089的启动波形、图4是 芯片手册的启动波形。 在比较这两者后、有很大的差异。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhongyuan、

    您能否发布您的测试波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1.

    图2.

    图3.

    图4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1.

    图2.

    图3.

    图4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61089测试、输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    TPS61089的输入电压为 4V、 输出电压为12V、电子负载为12 Ω。

    此致。

    中原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhongyuan、

    对于 TPS61089的启动波形、采用 Vin=3.6V、Vo=9V、IO=2A 条件下的波形。  由于 Vin、Vo 和 IO 设置不同、因此结果当然会有所不同。