This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:启动问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913641/lm3481-startup-issues

器件型号:LM3481

我在输入电压为11-24VDC 或24-32VAC 的电路中使用 LM3481。  输出为12V@750mA。

当我从直流电源运行电路时、它按预期工作(电源电流限制为2A)。  当我通过全波桥整流器以28VAC 输入运行电路时、LM3481的 VIN 会立即损坏。  我认为这种损坏不是由过压情况造成的、而是由流经 IC 的高电流造成的。  IC 发生故障后、VIN 短接至 GND。  我尝试将一个100欧姆电阻器与 VIN 串联、并将电容器接地、以缩短输入电压上升时间、但电阻器会立即烧坏。  

我在 UVLO 引脚上放置了一个电容、尝试在启动时降低稳压器的功能、但这没有帮助。

此时、我的假设是稳压器的 FET 驱动被锁存、这样 VIN 的输入电压被锁存到接地引脚并将器件炸薯条。

我在交流输入上有一两次(干净的28V 正弦波)正常工作、但大多数时候它会在启动时损坏 IC。

任何见解 appreciated.e2e.ti.com/.../WBDesign96_5F00_Steady-State_2D00_2-45v-max-input.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您关注 LM3481。

    如果输入从 FET 接地、则电感器或 FET 应损坏。 您是否曾在整流后检查过输入?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 和电感器正常-没有问题。  唯一的损坏是稳压器上的 VIN (引脚10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、如果我将 VIN 减慢至大约25mS、该器件可以正常工作、一切都可以在24VAC 输入下工作。  VIN 是否有上升时间要求?  而不会降低 VIN 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您提供相关信息。

    很抱歉、但我在这里有点困惑。 通过"减慢 VIN"、您是指交流输入还是直接提供直流输入?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    我将一个 FET 与 VIN 串联(在桥式整流器之后)、并使用一个 RC 来减慢栅极驱动、这样 VIN 电压在通过 FET 的斜升过程中会减慢。  因此、IC 上的 VIN 不是如此立即斜升、而是稍微减慢一点。  在这种情况下、LM3481不会像在非常短的导通时间内那样破坏系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我明白了。 但是、VIN 引脚上的实际输入电压波形(快速上升)也会很好。 一个猜测是、当压摆率很高时、输入有很大的过冲。

    谢谢、
    银城