This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099::TPS610994 GM/PM 测量

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914579/tps61099-tps610994-gm-pm-measuring

器件型号:TPS61099

大家好、

  TPS610994中采用了内部 FB 电阻分压器(固定输出电压版本)。 您是否愿意分享如何衡量 GM/PM?

此致、

艾伯特·李。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert:

    固定电压和可调电压版本之间的内部环路补偿是相同的。 您可以使用 TPS61099-EVM 进行波特图测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能不能建议我们使用 TPS61099对 TPS610994进行仿真时应使用什么 R1和 R2值? 我们发现 TPS610994的泄漏电流比 TPS61099低得多(R1=825K、R2=390k)

    这意味着 TPS610994内部应具有更高的嵌入式电阻。

    谢谢。

    此致、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Blake:

    实际上、反馈电阻的确切值对环路影响很小。 您可以使用 Rbot = 1兆欧姆。