This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400RGZ 军用级可用性和其他可编程 MPU

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS65400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914977/tps65400-tps65400rgz-military-grade-availability-and-other-programmable-mpus

器件型号:TPS65400

可能涉及的对象:

   TPS65400RGZ 是否具有军用级?  如果不是、是否有另一个器件型号?

另外、是否还有另一个具有更宽电压范围(即4V 至30V)输入的 PMU?

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art  

    TPS65400仅具有汽车版本 tps65400-Q1。  

    2.我没有看到 另一个支持 4V 至30V 输入的 PMU。