This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601峰值的条件

Guru**** 2502135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914670/lmzm23601-condition-of-baking-lmzm23601

器件型号:LMZM23601

尊敬的专家:

我的客户正在使用 LMZM23601、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们有 LMZM23601库存。
自开业以来,已有168小时的车间使用寿命。

我们正在考虑烘烤、因此请告诉我们应应用 IPC-JEDEC J-STD-033的哪些条件。
以及应应用附件(SNOA550G)中的哪些规定?

如果由于 LMZM23601是一个模块而使标准不同、请告诉我适用的标准和条件。

--

我们感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、您可以使用该应用报告作为器件烘烤的参考。  

    LMZM23601是一款 MSL3器件、厚度>1.4mm <2.0mm 时、请遵循表5第3级。

    通常、我已让客户在125°C 的温度下烘烤器件至少一整天。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的答复。

    据我了解、对于厚度>1.4mm <2.0mm 的情况、应遵循表5级别3的 LMZM23601。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一