This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:使用 BT MCU 时是否需要 USB 开关连接到 BQ25611D?

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914715/bq25611d-whether-usb-switch-is-needed-when-using-bt-mcu-connect-to-bq25611d

器件型号:BQ25611D

大家好、团队成员

客户希望将我们的 BQ25611D 用于充电器、他们需要 BC1.2、因此 SCH 中需要 D+和 D-。 在他们的系统中、它还具有 BT MCU、这也需要 USB D+/-。 请检查附加文件。 他们想告诉我们、他们是可以 直接连接所有 D+和 D-?、还是需要使用 USB 开关来分离 D+ D-线路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器。

    谢谢、

    宁。