This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Lm5180-Q1

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1, LM5180, LM5180-Q1, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914006/lm5180-q1

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: LM5180LM5180-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我使用 Lm5001-Q1 IC 来设计2W 电源。 我有4个输出绕组、其中3个是隔离式绕组、1个是非隔离式绕组。 我将获取来自非隔离式绕组的反馈、使其成为非隔离式反激式转换器。

输入电压为12伏、我希望所有次级绕组上的电压都为7伏。

但是、当输入被连接时、我只能在输出绕组上获得3.4伏的电压。

已与变压器一起检查、情况良好。

占空比为20%且已饱和。

有人能不能建议哪一个错误了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我被标题"LM5180-Q1"误导。 我们的团队成员包括 LM5001、但不包括 LM5180。

    听起来、变压器极性的使用可能会出错。  请仔细检查所有绕组并纠正错误的绕组极性。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我们已经检查了绕组的极性、阻抗等 一切都好。

    在无负载时、我们将在隔离绕组处获得输出。 但非隔离式绕组中的电压不是反馈所采用的电压。 输出电压为3.4伏(预期为7伏)、反馈电阻器的电压为0.8伏。 这意味着、由于反馈绕组上的预期电压为1.26V、因此占空比必须增加。

    但我们可以看到占空比不会增加、而是保持18%的恒定值。

    有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的原理图。  还要获取一些波形:MOSFET 的 VIN、Vout、CS 和 VDS。

    谢谢、

    Youhao