This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:低电流测量和 ID 代码问题

Guru**** 2557670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913608/bq34110-lower-current-measurements-and-id-code-questions

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

客户正在调查 BQ34110。

这是一款+/-32767mA 高电流器件、其最佳电流测量值低至1mA。 BQ34110的默认死区时间为+/-5mA (但可配置为低至1mA)。

当其设计处于全工作模式时(其流耗非常低、在25mA 至100mA 范围内)、此电流分辨率可能就足够了、但器件也处于睡眠模式、电流在200uA 至500uA 范围内。 为了准确预测电池状态/寿命、他们还需要测量睡眠电流。

问题1: 他们是否能够更改感应电阻器值并执行新的电流校准以获得更好的电流精度、或者这是否会使内部/默认校准算法混乱?  有什么建议吗? 如果无法实现、TI 是否提供了与 BQ34110类似的器件、以支持/测量更低的电流?   

问题2:此外、Battery Management Studio 似乎支持0600化学 ID 代码…下的 Zn/MnO2碱性电池 需要 确认此 ID 适用于 BQ34110器件。

请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    bq34110可以调节电流、但对于如此小的电流测量、您需要通过测试监测计来确保其正确读取。 在读取监测计之后、主机还必须乘以比例计算。

    由于 bq34110是 CEDV 器件而不是阻抗跟踪器件、因此您无法上传 ChemID、因此它不能与 bq34110配合使用。 您需要使用 GPCCEDV 工具将其与您的电池匹配以匹配特性。

    根据您的系统规格、我们可以推荐一种能够更好地工作的监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  您需要哪些系统规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件向您发送了应用要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carl、

    此讨论离线进行。