Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
客户正在调查 BQ34110。
这是一款+/-32767mA 高电流器件、其最佳电流测量值低至1mA。 BQ34110的默认死区时间为+/-5mA (但可配置为低至1mA)。
当其设计处于全工作模式时(其流耗非常低、在25mA 至100mA 范围内)、此电流分辨率可能就足够了、但器件也处于睡眠模式、电流在200uA 至500uA 范围内。 为了准确预测电池状态/寿命、他们还需要测量睡眠电流。
问题1: 他们是否能够更改感应电阻器值并执行新的电流校准以获得更好的电流精度、或者这是否会使内部/默认校准算法混乱? 有什么建议吗? 如果无法实现、TI 是否提供了与 BQ34110类似的器件、以支持/测量更低的电流?
问题2:此外、Battery Management Studio 似乎支持0600化学 ID 代码…下的 Zn/MnO2碱性电池 需要 确认此 ID 适用于 BQ34110器件。
请提供建议。