This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085限流器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914145/lm25085-lm25085-current-limiter

器件型号:LM25085

您好!

我正在设计一款稳压器、用于负载可消耗高达7A 的电流几秒钟的应用(这是一个大电容器)。

我想将电流限制在5A、以避免负载上出现高温。

我的问题是,如果我将电流阈值设置为5A,负载尝试消耗7A 时会发生什么情况? PFET 是否已打开和关闭以尝试在负载上保持5A 电流?

谢谢你

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、控制器将限制流过 PFET 的电流不超过5A。 如果负载为7A、则电容器将产生额外的2A 电流、直到 Vo 下降特定电平、这是 OCP 行为。

    因此、如果您必须在数秒内消耗7A 电流、则必须使电流限制高于7A、如果您必须避免负载上出现高温、则可以放置 PTC 或 NTC 等热敏监控器件来保护过热情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。

    因此,如果我想在负载上保持最大5A 电流,我必须使用另一个电路来限制负载上的电流?

    是否有任何有关 TI 电路的建议来限制负载上的电流?

    谢谢

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    efuse 可能是一个选项。 如果您对电子保险丝有疑问、请确保创建单独的论坛主题、以便让相应的产品专家参与讨论。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/overview.html

    不建议超过建议的工作条件。