This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:RTT 值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914922/tpsm84624-rtt-value

器件型号:TPSM84624

想知道如果 RTT 值小于建议值会发生什么情况。   

我有以下设置:

输入电压:12V

输出电压1.2V

COUT:188 μ F 陶瓷电容和220 μ F 聚合物钽电容

我计算出 RTT 应该至少为3千欧。

但是、设计中使用的值当前为1.02k 欧姆。  从第7.3.7节可以看出、这的功能是优化瞬态响应。  除了次优瞬态响应外、当值如此低时还会产生什么其他影响?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    一般来说、较低的 RTT 会导致较低的环路带宽(较慢的瞬态响应)。 根据给定的值、1.02k 欧姆的较低 RTT 可能具有比使用计算确定的3k 欧姆值更低的相位裕度(稳定性裕度更小)。 更高的 RTT 并不总是更好、因为在某些情况下、您还会看到通过进一步增大 RTT 来减小相位裕度、但对于给定的值、我预计相位裕度将降低到1.02k 欧姆、而不是3k 欧姆。

    但是、如果您已经测试了该设计、并且在预期的系统工作温度范围内没有看到瞬态响应中出现不可接受的振铃等、则使用1k Ω 电阻可能很好、没有理由担心。

    此致、
    Kris