This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:堆栈上部器件上的 LD 连接

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914934/bq77915-ld-connection-on-upper-device-of-stack

器件型号:BQ77915

您好!

根据数据表的图27、当我们用于 UV 故障恢复时、指定在堆叠的上部器件上使用二极管进行 LD 连接。

该二极管的推荐规格是多少。

此致、

Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    它是一个信号二极管、几乎任何低电流器件都应该正常。  选择电压可能更有趣。  电压 LD 的最大值可以比 VSS 低30V。  如果您考虑使用10节串联电池、所有电池电量耗尽(0V)并连接42V 充电器、则会超出两个部件的限值。 如果42V 充电器中的所有电池电压均为2V 且充电已关闭、则底部部件的 LD 为-22V、因此它不需要二极管。  顶部的 LD 为-32V、因此需要一些二极管保护、因为仅凭引脚无法支持电压。 设计人员使用不同的分析方法和降额、但通常会选择额定电压等于或高于电池组电压的二极管。