This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:来自输入电容器的浪涌电流

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913090/lm61460-q1-inrush-current-from-input-cap

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

大家好、

我想知道我们是否有输入浪涌电流规格。 我的意思是、如果我的输入是电池、当我插入 LM61460时、有电流充电输入电容器、我们恐怕也有电流流过 IC。  

我们有这方面的规格吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    进入输入 IC 的电流由输入压摆率决定、而进入 IC 的电流由输出电容和负载决定。 当您非常快地施加 Vin 时、需要注意输入过冲、输入的电感器将与输入电容器谐振、从而使 VIN 引脚电压高于输入电压。 电流将通过 IC 进行控制、其最大电流将是其电流限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    那么、我们是否有快速施加 Vin 产生的输入浪涌电流规格?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们对器件的 Vin dv/dt 压摆率没有限制、但请确保 VIN 引脚上的电压不大于最大额定电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    因此、我们只需要担心电压尖峰施加到 Vin、对吗?

    下面显示的浪涌电流2不需要考虑、对吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    是的、芯片不关心浪涌电流。 输入引脚上的电压尖峰。

    浪涌2电流是由于在输入线路上施加了快速 dv/dt、它将导致大电流为 Cin 充电、Irush2=Cin*dv/dt、因此浪涌电流进入 Cin。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步拓展 Daniel 的陈述、

    我们只能缓解流经 IC 的电流、该电流通过功率级感应并由电气特性表中突出显示的电流命令控制。

    对于启动条件、这将是流入负载和输出电容器的电流。 峰值浪涌电流由器件软启动降低。

    此外、还需要使用电路将浪涌电流限制为大输入电容。