This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:在参考设计中将芯片与微处理器连接 TIDA-01093适用于20节串联电池应用的工业电池管理模块参考设计

Guru**** 1138590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, BQ78350, TIDA-01093, TIDA-00449
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914704/bq76930-interfacing-the-chip-with-the-microprocessor-in-the-reference-design-tida-01093-industrial-battery-management-module-for-20s-applications-reference-design

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350TIDA-01093TIDA-00449

在"适用于20节串联电池应用的工业电池管理模块参考设计"的文档中、没有参考代码或说明

 用于通过微处理器管理 BQ76930。 其他评估模块、如"bq76930和 bq76940评估模块"

 bq78350执行 BQ76930管理和 监测计功能。

在哪里可以找到 有关 BQ76930管理的信息?

谢谢你

Pasquale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pasquale、

    正确、它们没有使用 TIDA-01093为 MCU 发布参考代码、也没有发布与设计通信的硬件接口或代码。  这些细节留给对终端系统很重要的实施。  

    TIDA-00449包含该设计中使用的 MSP430参考代码、用于显示 电池中 MCU 与 BQ76930的基本通信和测量。 当然、这不包括堆叠、但可能是一个有用的参考。  有关固件、请参阅 TIDA-00449工具文件夹的"更多文献"部分。