请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ78350、 TIDA-01093、 TIDA-00449
在"适用于20节串联电池应用的工业电池管理模块参考设计"的文档中、没有参考代码或说明
用于通过微处理器管理 BQ76930。 其他评估模块、如"bq76930和 bq76940评估模块"
bq78350执行 BQ76930管理和 监测计功能。
在哪里可以找到 有关 BQ76930管理的信息?
谢谢你
Pasquale