This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:5V 3A UPS、VBUS 和 OTG 连接在一起

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS2121, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912088/bq25895-5v-3a-ups-vbus-and-otg-connected-together

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25985TPS2121BQ25790

我想简化原理图、其中电池充电器连接到5V 总线。 它应该像 UPS 一样工作、我需要从充电器到5V 总线的3A 电流。

在正常运行模式下充电的电池。当主总线断电时、充电器将开始从电池(OTG 模式)提供5V 电压。

您可以看到下面的结构方案。

我发现 BQ25895看起来不错。 但我找不到如何连接 OTG 和 VBUS 引脚。

我看到 BQ25892 已要求功能模式、但 OTG 电流较低-仅2.4A。 因此我无法使用它。

请向我推荐此案例的解决方案。 如果它基于 BQ25895、则会更好、但我们也可以使用不同的充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25895应该可以正常工作。 有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 e2e 上发现了另一个主题、如上所述、BQ25985具有较长的启动时间、无法修复。
    因此、我们无法在所需模式下使用此充电器、因为终端设备将被电源中断。

    现在、我将考虑第二种解决方案。 我看到大多数充电器都具有系统输出、但几乎所有充电器的电压范围都低于所需的5V:3.5V 至4.5V
    如果我可以找到 具有5V 输出到 VSYS 总线的充电器、我将使用快速电源多路复用器 TPS2121将其连接回主电源轨。

    此处:充电器使 VSYS 具有5V 的 VSYS 低电流、并为锂聚合物电池充电、
    电源多路复用器使用5V 主总线作为首选电源。 当主电源关闭时、电源多路复用器将 从充电器切换到5V。 最后一个电源将自动切换到电池供电、因为外部电源已断开。

    该解决方案在由5V 主电源供电时可实现低功耗、并可快速实现不可堆叠切换至电池。

    您能否向我推荐可在 VSYS 上提供5V@3A 电流的充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您可能会考虑 BQ25790。  它具有用于外部 FET 的内置多路复用器控制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 BQ25790的 VSYS 仍然无法在 SYS 引脚上提供5V 电压。 见第10页的表格。
    因此、我认为除了充电器外、我还应该使用外部升压来提供5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    正确。  我们的所有 NVDC 充电器都调节至 MINSYS 电压、但随后会跟随电池电压上升至电池调节电压。

    此致、

    Jeff