This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:如何测量效率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913792/tps65135-how-to-measure-efficiency

器件型号:TPS65135

尊敬的先生:

如何在 低于 规格的情况下测量 TPS65135的效率。

请告诉我计算方法。

降压-升压模式

输入电压:5V

VCC_SYS:5.0V/56mA

输出电压:11V

AVEE_5P5 (Output_P):+5.5V/9.8mA

AVEE_5N5 (Output_N):-5.5V/9.8mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我已就此主题通知我们的专家、请在6/16/20之前回复。

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dexter:

    转换器的效率是提供的输出功率/输入功率。 根据您的帖子中的描述,输入功率= 5V *10mA = 0.28W,输出功率= 11V*9.8mA = 0.1078W。

    效率=(0.1078/0.28)* 100 = 38.5%

    此致、

    辽卡特