This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:TPS53627 OCP 电平设置

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914916/tps53627-tps53627-ocp-level-setting

器件型号:TPS53627

您好、e2e、

在为客户提供此器件支持之前、我将查看完整的原理图、并尝试将此原理图作为参考。 但是、我很难设置 OCP 级别的值。 您能否查看下面的原理图?  

OCP-I 引脚连接到39.2kOhm、因此 V_CS (OCP)将根据 DS 中的表设置为14mV。 在下一步中、我按照 DS 中的几个方程获得过流保护电流(在下面的方程中为 I_OCP)。 左侧的公式是 DS 的公式、右侧的公式包含在我的计算中。

我没有在这里分享完整的原理图,但下面列出了几个设计参数:

两相

- ICC (max)= 95A、OCL = 55A

DCR 感应:DCR 值为0.29m Ω,显示为 R_CS (eff),0.21m Ω,具有电阻分压器和 DCR 遥感电路

您可以看到结果、I_OCP 远超出了 I 目标值55A。 我是否理解并解决了公式不正确? 还是原理图设计不正确? 请阐明此器件的 OCP 设置。 期待您的回答。 非常感谢您付出的时间和努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)对于 IPP、请使用您的实际电感器值。

    IPP =[Vout *(Vin-Vout)]/[Vin * L * Fsw)

    (2)是、该电阻器将选择~67A 的 Ivalley

    (3)此处的 OCL 阈值为每相位。 IOCP 是指转换器电流、这就是您获得2x 因子的原因。 140A OCP 与95A Iccmax 对我来说是合理的、可以提供运行裕度并防止麻烦的跳闸。 您可以使用较低的设置或使用较大的 RCS (eff)来选择较低的级别  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    明白。 感谢您的明确回答。 我可以再问一个问题吗?

    在包括 OCP 设置在内的整个设计过程中、我仅考虑 ICC (max)。 但是、Intel CPU 中有两种电流规格、即 ICC (max)和 ICC (TDC)。 (附件参考英特尔 VRM 设计指南。) 您能给我一些关于这些电流的实际操作以及这些规格如何参与 VRM 设计过程的信息吗? 非常感谢!

    此外、该控制器将连接到支持 VR13 SVID 的 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TDC 电流应用于热设计、包括层叠层、功率损耗、散热、冷却等。 这实际上表示了 CPU 的平均功耗。 然后、根据您估计的任何转换效率、这将提供您的设计在最高环境温度下应处理的直流功率损耗。  

    峰值电流应用于确定 FET、电感器和 OCP 峰值电流的大小。 CPU 电流将定期跳升至峰值电流、但占空比较低。 但在这些条件下运行稳压器应该是安全的。 Intel 负载暂态规格也将基于 IccMax 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就您刚才提到的 TDC 和直流功率损耗而言、ICC (TDC)是否可以视为与普通降压转换器的"Iout"相对应?  

    要计算常用降压转换器的效率,我应该计算损耗,包括传导损耗(Iout*Iout*RDSON*D)、开关损耗(Vin_Iout*(t_rising +t_Falling)*Fsw/2等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDC 电流持续时间较长、IccMax 是峰值电流。  

    因此、转换器的热性能可根据 ICCMAX 直流电源进行调整。 但它仍需要在 ICCMAX 上运行。