This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61460:如果峰值电流超过6A 会发生什么情况?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914825/webench-tools-lm61460-what-happens-if-peak-current-goes-above-6a

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件: LMR33630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在尝试在我的系统中使用 LM61460。

我的系统将使用19V 和  最大电流6A。

我使用 LM61460试用了 webench 电源设计器、对结果有一些疑问。

(I 设置 Vin 21V - 29V、Vout = 19V、电流6A)

结果如下。

I OUT 为6A、但 Ipeak 为6.49A。 这是可以的吗?  
在数据表中、最大电流为6A、因此如果 IPEAK 为6.49A、则它将超过规格。

LM61460能否处理6.49A I PEAK 电流? 如果可以的话,那么什么是 real-(?) LM61460可以处理的最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它可以处理6.49A,峰值电流意味着6A-dc+0.5A-AC (0.5X 电感器纹波),峰值电流限制最小值为8.9A,因此如果峰值电流不超过8.9A,转换器不会限制输出,但您可能需要注意高电流输出的热性能

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速友好回复。

    我明白了。 还有一个问题、

    由于数据表中未提及峰值电流限制最小值、

    所有其他降压稳压器都具有类似的限流值?

    例如、LMR33630数据表中的输出电流为3A。

    那么、这也可以处理超过3A 的电流吗? 可能是5A? 6A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seokmin、您好!

    如果未超出数据表的绝对最大额定电压、也未超出建议的工作条件、TI 器件将符合数据表中的电气特性表、而不会降低寿命。