工具/软件:WEBENCH设计工具
我计划使用 LM22672-ADJ,但似乎无法在 Web Bench 中对其进行建模。 我计划在输出电压为12V、输入电压为18V 至36V 时使用此部件。 Web Bench 试图限制我使用5V 作为最大输出电压、但数据表指出、由于该器件具有可调特性、您可以在更高的输出电压下使用该器件。 您能否在 Web Bench 中提供有关在12V 输出电压下正确建模的一些见解? 提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我计划使用 LM22672-ADJ,但似乎无法在 Web Bench 中对其进行建模。 我计划在输出电压为12V、输入电压为18V 至36V 时使用此部件。 Web Bench 试图限制我使用5V 作为最大输出电压、但数据表指出、由于该器件具有可调特性、您可以在更高的输出电压下使用该器件。 您能否在 Web Bench 中提供有关在12V 输出电压下正确建模的一些见解? 提前感谢!
下面是设计计算器、可用于为您的设计生成组件选择。
如果您遇到有关计算器工具的任何问题、请告诉我。
这用于更大的650W 隔离式直流/直流转换器的内部管理电源。 该内部管理电源提供12V 电压、用于驱动 MOSFET 和运行其他一些 IC。 预期电流可能会~200mA 左右,但我想使用 LM22672-ADJ,因为它已经在我们的系统中。 您发送给我的电子表格将不允许我对该部件进行建模/使用。
输入电压为18V 至36V。 LM22672-ADJ 应该适用于这个应用、不应该吗?