This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM22672:LM22672的高电压建模

Guru**** 1392600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914536/webench-tools-lm22672-high-voltage-modeling-of-the-lm22672

器件型号:LM22672

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我计划使用 LM22672-ADJ,但似乎无法在 Web Bench 中对其进行建模。  我计划在输出电压为12V、输入电压为18V 至36V 时使用此部件。  Web Bench 试图限制我使用5V 作为最大输出电压、但数据表指出、由于该器件具有可调特性、您可以在更高的输出电压下使用该器件。  您能否在 Web Bench 中提供有关在12V 输出电压下正确建模的一些见解?  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型设置似乎有问题。

    我将与建模团队一起努力解决问题、如果无法快速完成的话。 我将为您创建一个设计。

    请允许我花几天时间与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是设计计算器、可用于为您的设计生成组件选择。

    如果您遇到有关计算器工具的任何问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/tool/LM2267X-22680DESIGN-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于更大的650W 隔离式直流/直流转换器的内部管理电源。  该内部管理电源提供12V 电压、用于驱动 MOSFET 和运行其他一些 IC。  预期电流可能会~200mA 左右,但我想使用 LM22672-ADJ,因为它已经在我们的系统中。  您发送给我的电子表格将不允许我对该部件进行建模/使用。

     

    输入电压为18V 至36V。  LM22672-ADJ 应该适用于这个应用、不应该吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计计算器适用于 LM22672器件。

    器件专为您的应用而设计。