This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关于开/关序列

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914658/tps65910-about-switch-on--off-sequences

器件型号:TPS65910
大家好、
如果 BOOT 引脚设置为 EEPROM、
如果 EEPROM 数据为空、PMIC 是否正常工作?
我担心使用存储在内部 ROM 中的电源序列进行引导。

谢谢、

Taishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师。 他在美国时区、将在今天晚些时候或明天向您提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Taishi、

     如果 BOOT 引脚设置为 EEPROM、并且"EEPROM 数据为空"意味着 EEPROM 从未使用正确的序列数据进行过编程、则 PMIC 无法正常工作。