This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关于电源

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914672/tps65910-about-power-sources

器件型号:TPS65910

大家好、

对于数据表中的表6-1电源、

额定输出电流是用于3.6V 还是5V 的 VBAT?

谢谢、

Taishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察升压/VDD3的5V 输出电压、我认为 VBAT 设置为3.6V。 但通常情况下、其他降压稳压器和 LDO 也应能够支持5V VBAT、但可能存在与器件温度/热性能相关的限制。 我已将您的请求转发给该设备专家、他将向您提供确认信息。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taishi、

     只要满足 VBAT 和 VOUT 之间的压降电压、如果器件仍在数据表指定的温度下工作、则施加额定输出电流。