This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:TPS7A2501原理图和信息检查

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914904/tps7a25-tps7a2501-schematic-and-information-check

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件:TPS7A37

大家好、

 我们迫切需要以下支持。 之前、我的客户使用 TPS7A37  来满足 3V 至1.5V (1mA) 要求。      )器件的 iQ 过大、他们需要使用 TPS7A37查找 IQ 电流小于10uA 的 P2P 器件(可调节版本4 μ A)。 我 找到 了 TPS7A2501 (相同的封装)。 但也希望 与您再次核实以下各项。

 1.封装是否相同?  

TPS7A2501DRVR

TPS7A37

 2.我们是否可以 将 PG 连接到 GND?

如果我们希望获得1.5v 电压、 您可以帮助检查反馈 电阻 器和电容吗?(Cin = 10uF、Co = 10uF、R1 = 129k Ω、R2 = 1M Ω、CFF = 22nF)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    DRV 封装是6引脚 WSON。 因此它们采用相同的封装、但具有不同的引脚排列。 对于1.5VOUT、我认为您最好对 R1和 R2使用210K 和1M。  

    其中 VFB 为1.24V、IFB 为10nA。 对于 22nF 的 CFF (前馈电容器)、这应该很好。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    你 是对的。 您还能帮助检查 我们是否可以将 PG 连接到 GND 吗? 我 认为这是可以的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的。 这是一个开漏输出、因此连接到 GND 没有影响。

    但愿这对您有所帮助。