This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车-直流/直流转换器模块

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576-Q1, LM5160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914827/automotive---dc-dc-converter-module

主题中讨论的其他器件:LM5576-Q1、 LM5160-Q1

你(们)好  

我们正在寻找具有以下规格的直流/直流转换器模块

最小输入电压- 36V

最大输入电压 -65V

输出电压- 15.6V (首选可调节)  

输出电流- 1.5A

如果您无法在网站上找到合适的模块、您的帮助将非常有助于选择合适的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemalatha、

    您是指具有集成电感器的模块吗? 如果是、则 TI 产品系列中当前没有通过汽车认证的电源模块。

    如果您正在寻找汽车降压转换器、不妨看看 LM5576-Q1或 LM5160-Q1。  

    此致、

    Jimmy