This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:bq25895 Vsys 降至0

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913079/bq25895-bq25895-vsys-drop-to-0

器件型号:BQ25895

尊敬的团队:

在客户测试过程中、有一个板 VSYS 将下降至0 @55°C。其他则正常。 发生故障时、VBUS 不开启。 如果添加 VBUS、VSYS 将变为正常。 BATFET 似乎关闭了、我可以确保电池电压大约为4.0V、并且不会发生过流。 25°C 没有发现相同的问题。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    请提供以下信息吗?

    1. 当行为发生时、VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    2. 当 VSYS 下降时、所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。

    1、无 VBUS、VBAT 4.1V。 ISYS 没有过载发生、常见负载。

    2. VSYS 下拉至0,所有系统都关闭,无法保存配置。

    目前有一个电路板存在这种现象、仅在温度上升到55时发生。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    当 VSYS 下降时、所有寄存器值是多少? 您可以使用外部电源进行 I2C 通信。 该充电器可在 VBAT=4.1V 时支持 I2C。

    谢谢、

    宁。