This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:无输出信号

Guru**** 2536470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914806/tps3703-q1-no-output-signal

器件型号:TPS3703-Q1

大家好、

我们使用 TPS3703-Q1进行1.8V 过压和欠压保护。 为了生成1.8V 电压、我们使用 TPS73118。

在1V8时、我们测量了将从 TPS73118生成的1.8V 电源。 如果我们在 TPS3703-Q1的引脚4处测量、则会得到低电平信号。 但我们将得到一个高电平信号。
此外、我已将 R528更改为10k 电阻器、但没有任何变化。  

此外、如果我们断开 R534并为电路提供1.8V 外部电源、则电路工作正常。 我不确定我们为什么会遇到问题。

您是否知道该电路为什么不工作?
您是否对我们的案例有一些改进?

非常感谢!


此致  

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    请检查 TPS73118输出以获得精确的电压测量。 TPS37118的输出电压精度为+/- 0.5%、但 TPS3703-Q1的典型电压监控器精度为+/- 0.25%。 TPS37118的输出电压可能超出 TPS3703-Q1的窗口范围、这就是直接使用电压电源时电路正常工作的原因。 我建议移除 R534、因为这会提供额外的不精确度和电压降。 请验证 TPS37118的输出电压、并确保其处于1.8V 标称值的0.25%以内。