This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:1F-2F 输出电容器的问题、可延长保持时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62130, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913999/tps82130-concerns-with-1f-2f-output-caps-for-long-hold-up-time

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62130TPS25940

您好专家、

客户需要为 TPS82130添加1~2F 输出电容以实现较大的保持时间、您能帮助检查这是否可以接受?

对于如此大的电容器、我们应该特别注意什么?

详细规格如下:

  1. 功率:  2.5W
  2. 输出电压:3.3V +/-5%
  3. 输入电压   :12V
  4. 在12V 电源关闭后大约80ms 提供3.3V 电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPS82130

    我们需要为 TPS82130添加1~2F 输出电容器以实现较大的保持时间、您能帮助检查这是否可以接受吗?

    对于如此大的电容器、我们应该特别注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    这是一个有趣的设计要求。

    我认为 TPS82130不适合直接驱动该负载电容。 根据数据表、推荐用于该器 件的典型输出电容范围为22uF 至~400uF、也如本应用手册中所述(TPS82130类似于具有1uH 电感器的 TPS62130)。 您可以使用电感器/铁氧体磁珠或串联电阻器将大电容与 TPS82130输出隔离-例如、将电容接地的 TPS82130输出隔离、然后将串联电容或电阻隔离、再将大电容隔离。 反馈直接取自22uF 电容下的 TPS82130输出。 串联电阻还有助于限制从源极和 TPS82130瞬时汲取的电流、但会导致压降和负载电流的负载调节不良。 但是、如果3.3V 电压只需要在电容提供电流的80ms 内提供电流、这可能不是问题。

    另一个挑战是防止3.3V 输出在12V 电源轨关闭时通过 HS FET 体二极管传导回 TPS82130输入。 您需要在 TPS82130输出之后添加某种反向电流保护二极管或负载开关。 如果没有某种反向电流保护、连接到12V 节点的任何其他电路都可能会意外地或部分地由3.3V 减去 TPS82130输入端的二极管压降供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、感谢您的回复。

    您可以建议串联电感器/电阻器吗? 当12V 电压正常时,Tps82继续 提供3.3V 输出电流,添加的1F 电容器将在80ms 内提供电流,是否存在负载调节问题?

    如果有任何仿真模型、这将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间。

    我找到 了此应用手册 、其中使用 TPS25940为备用/保持应用的超级电容器充电。 将该器件置于 TPS82130之后有助于提供反向电流阻断、并对充电电流和电流限制进行额外控制。

    我正在为您寻找其他建议、以解决此设计带来的挑战。