This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914693/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

您好!

 我可以使用此 IC 以26V 的输入电压为24V 铅酸电池充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

      请记住电池的最大充电电压、而不是标称电压、因为 BQ24650 IC 的输出电压应与电池的最大充电调节电压相对应。 根据充电电流的不同、应相应地选择外部元件、以最大限度地减小输入端的压降(Rdson、二极管的正向压降、布线阻抗等)。 这是因为输入和输出电压之间的差值很小、并且您希望避免达到睡眠阈值、因为这是充电器可以运行的输入和输出电压之间的最小差值。