This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:BQ40Z60电路板工作不当、与充电电流和电池平衡相关的问题和问题

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910178/bq40z60evm-578-inappropriate-working-of-the-bq40z60-board-issues-and-concerns-related-to-the-charging-current-and-cell-balancing

器件型号:BQ40Z60BQ40Z60EVM-578

Bq40z60问题

我正在开发 BQ40Z60-EVM

  1. 在高级算法配置中、所有温度条件(LT、MT、SHT, Rec T)下的充电电流设置为3000mA、其中每个充电温度下的最大电压设置为4100mV。 理想情况下、EVM 应以3000mA 充电、但观察到的情况是、EVM 最初获取的电流在2500mA 范围内、并且随着充电电流增加的时间推移而稳定地获取电流、之后(比如说10-15分钟)、充电电流为2650mA、 但它永远不会达到3000mA。  出现这种问题的原因是什么?

  2. 在为4S 电池组充电时、观察到电池1和电池4显示电压升高的迹象、而电池2和3显示电压降低。 例如:电池1、电池4 = 3900mV、而电池2、电池3 = 3700mV。 可能是发生这种情况的原因。 注意:最初所有电芯的电压均为3600 mV。 类似 地、在对4S 电池组放电时、电池1和电池4的压降比电池2和电池3的电压降更大。 是常见的吗? 如果不是,则修正的可能是什么。  

  3. 电池平衡在充电和放电过程中进行、但仅在休息期间进行。 如何确保在充电期间进行电池平衡。 我们如何知道具有更高 SoC 的电池是否通过旁路电阻器获得一些电流。

  4. 通过任何方法、我们是否可以设置在充电期间进行电池平衡时、可以通过旁路电阻器的电流大小?

请检查作为附件提供的 gg.csv 文件是否相同  

谢谢  

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在将电流阈值设置为39时、除0.39/R_chg 外、其他情况下、R_chg = 10m Ω。

    因此、当我将实际电流设置为3000mA 时、充电电流实际上为@ 2650mA。  

    如果我将电流阈值更改为32、则充电电流将等于设定的电流。  

    在高级充电算法中设置电流阈值的方式是否有变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题尚未完全解决、您能在该部分帮助我、如果我错了、请纠正我的问题 与帮助我解决4S 电池组充电问题的设置相关 (关于高级充电算法中设置的3000mA 电流变化、实际充电电流为 2500/250mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们指派了一名工程师来帮助您解决此问题、我们将很快提供反馈。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事今天不在办公室、明天他将提供反馈。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    到我可以预期我所面临的问题得到解决的时候

    此致

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经和我的同事发生了联系、他很快就会回来。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为每个温度范围选择的充电电流不一定是您要测量的电流。 充电算法运行流程图、如图4-3 https://www.ti.com/lit/ug/sluua04d/sluua04d.pdf 所示、因此根据该流程图中的算法位置、电流将不会与您配置的电流完全相同。

    另请注意、充电器会有效地调节电池的电压以实现所需的电流、因此这也取决于电池本身以及电源。 仅根据您的描述、不能说电流为何从未达到3000mA。 您必须分析来自电源的电压和电流、以及电池的电压、温度和电流如何随时间变化、从而真实了解充电算法的情况。