This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:连续输出电流和支持该器件的电源

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8353, UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914841/ucc27210-continuous-output-current-and-power-supply-to-support-it

器件型号:UCC27210
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV8353

你(们)好。

我在 DRV8301或 DRV8353等智能电机控制器驱动器方面有一些经验、这些驱动器声称峰值驱动电流非常高、例如1.7A、 但是、如果您查看数据表、则总持续驱动电流分别限制为30mA 和25mA、这成为以高频驱动 MOSFET 时的总平均电流。  

我的问题是:

如果我 改为使用 UCC27210作为功率 MOSFET 的栅极驱动器、它能否持续提供4A/4A 拉灌电流、这相当于高频下的4A 平均驱动电流?  否则、在高频开关时、最大持续驱动电流是多少?

2.为了实现这些高驱动电流、我假设这个芯片的12V 电源也需要能够提供4A 连续电流? 数据表中未提及此信息。

非常感谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的联系。

    请参阅随附的文档、在栅极信号的上升(拉电流)和下降(灌电流)边沿期间会出现驱动器的峰值电流额定值。 这是"脉冲电流"、而不是连续电流。 为了打开/关闭栅极、仅在这些期间需要很短的时间(ns)内的高峰值电流。

    https://www.ti.com/lit/an/slla387a/slla387a.pdf

     2.如果您要驱动 MOSFET、则无需驱动器持续提供4A 电流、市场上没有此类驱动器。 您只需要一个具有足够去耦电容器的12V 偏置电源、以确保 FET 导通/关断时间。 请参阅数据表中的图20和表3。

    此致、

    -Mamadou