请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62561 尊敬的团队:
对于仅消耗200mA 负载电流的射频 ADC 应用、我需要负输出电压(-0.8V_OUT)。
纹波性能必须在+/- 24mV 以内。
TPS62561是否是合适的解决方案? (如果我们需要设计一个额外的电感器/磁珠 来提高纹波性能、这是可以接受的)
应用:
3.3V 输入至-0.8V 输出@ 200mA 负载电流。
此致、
本