This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62561:反相降压应用

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62561, TIDA-01405, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912629/tps62561-inverting-buck-application

器件型号:TPS62561

尊敬的团队:

对于仅消耗200mA 负载电流的射频 ADC 应用、我需要负输出电压(-0.8V_OUT)。

纹波性能必须在+/- 24mV 以内。

TPS62561是否是合适的解决方案? (如果我们需要设计一个额外的电感器/磁珠 来提高纹波性能、这是可以接受的)

应用:  

3.3V 输入至-0.8V 输出@ 200mA 负载电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    可通过以下参考设计实现反相降压/升压拓扑中的降压转换 器:TIDA-01405、可使用不同的降压转换器来代替参考设计中提供的降压转换器。  

    最耗时的设计应该是使用具有集成电感 器的模块、例如 TPS82084。

    对于没有集成电感器的转换器(价格更便宜的选项)、我推荐 使用 TPS62821。 或者、对于成本更优化的方法 、TLV62568A 也可能是一个很好的解决方案。

    请注意  、您提到的 TPS62561的最小 Vout 为0.85、因此在反相配置中它无法达到规格的-0.8V。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于我们继续通过电子邮件进行通信、我将关闭此主题。

    此致、

    Davor