This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:启动问题 TPS63071

Guru**** 2537140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913115/tps63070-start-up-issue-tps63071

器件型号:TPS63070

您好!

我已经使用 IC TPS63071 (固定5V 版本)设计了电源、它目前运行良好、除了一个主题:

当我向 TPS63071器件施加电源电压并且输出端的欧姆负载小于7Ohm 时、输出电压不再达到5V。
如果我关闭并再次打开负载、输出电压将按预期恢复到5V。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    启动电流低于正常工作电流。 请查看下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的重播、现在已经很清楚了。 应该不会对我的应用造成任何问题。

    此致、

    Thomas