This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无器件型号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914136/no-part-number

主题中讨论的其他器件:TPS563249

是否有任何具有 I2C 总线的电压稳压器、以便其输出电压可编程为任何值(例如3V~6V @ 2A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    计划为该可变输出稳压器使用什么输入电压?

    输入电压决定您的问题是由降压还是升压产品团队解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ed、

    输入电压为9V 或12V DC。 因为这种电源可以从市场上轻松购买。

    我想将此 IC 嵌入到 PCB 板中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们有一些器件、但它们可编程为较低的输出电压、例如0.8至1.95V。  这些是否有任何兴趣?  否则、您可以使用数字电位器作为下电阻分压器来设置许多转换器的输出。  我们的大多数全功能器件都是围绕更高的输出电流设计的。  请告诉我您是否对其中任何一项感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    遗憾的是、0.8~1.95V 的电压范围对我来说太低。 因此、我将使用 DAC 芯片向一些稳压器 IC (例如 TPS563249) VFB 引脚输出电压、以便调节输出电压。

    再次感谢

    插孔