大家好、
在 OrCAD Capture 中激励 TPS2663时遇到问题。
第一次运行它、PSpice 显示"未定义参数"。 特别是:"OVERLOAD_RESPON"、"OVERVOLTGE_Protection "、"Adjusted_Output_Power_Limit"。
无法在数据表中或 tps2663_TRANS.lib 文件中找到此信息。
您能告诉我在哪里可以找到这些参数设置吗?
随附的是原理图、刺激结果和提供的.lib 文件的第一部分。
此致、
JR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 OrCAD Capture 中激励 TPS2663时遇到问题。
第一次运行它、PSpice 显示"未定义参数"。 特别是:"OVERLOAD_RESPON"、"OVERVOLTGE_Protection "、"Adjusted_Output_Power_Limit"。
无法在数据表中或 tps2663_TRANS.lib 文件中找到此信息。
您能告诉我在哪里可以找到这些参数设置吗?
随附的是原理图、刺激结果和提供的.lib 文件的第一部分。
此致、
JR
您好、Rakesh、
我目前处于最新的17.4水平。 我将集成6x TPS26631以处理电力输送解决方案。
我关于 PSpice 的问题是、您能告诉我哪些选项可以配置参数以更好地激励26631 (具有可调节过压保护)? 我只是键入随机整数、结果是相同的。
非常感谢您的帮助 Rakesh、
此致、
JR
Edit (编辑):存在参数的原因是 OrCAD 报告为未定义、因此我使用一些随机整数值重新键入这些参数、以查看其反应。
course.e2e.ti.com/.../Stimulating-ICs_2D00_20200615T091216Z_2D00_001.zip
我从 TI 的 TPS2663页面 e2e.ti.com/.../5037.slvmd03.zip 获取的 PSpice 仿真
您好、Jonathan、
您发送的文件中的一个观察结果。 Lib 文件不是相对的。 我怀疑 LIB 文件未正确附加到.OPJ。
我已将相同的项目文件与正确的 LIB 文件附加在一起。 请注意、除了将 LIB 文件与 OPJ 关联外、文件中没有进行任何更改。 您能否运行并确认。 ?
e2e.ti.com/.../Stimulating_5F00_ICs.zip
此致、Rakesh